This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的PC无法识别XDS560V2仿真器USB端口

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566465/my-pc-can-t-recognize-xds560v2-emulator-usb-port

你(们)好

我正在项目中使用CCS 6.131 和XDS560V2仿真器。 插入仿真器时,我的PC显示USB端口已更新。 但无法通过连接测试。

我查看了PC设备管理器,它在USB端口上显示错误。 设备状态为"Windows has stopped this device because it has reported problems (Windows已停止此设备,因为它报告了问题)"。 (代码43)

我的PC运行的是Windows 7。

我该怎么办?

谢谢

Mike

e2e.ti.com/.../sd566_5F00_error.doc