This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:FLEXnet许可,兼容性,特殊硬件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567757/ccs-flexnet-license-compatibility-special-hardware

工具/软件:Code Composer Studio

您好,E2E:

我有一位客户对CCS有一些疑问。  他们的IT部门正在设置一个新的许可证服务器,以便将现有的许可证管理器移动到该服务器。  它们正在使用5.2 第1版。

1.什么是支持CCS版本5.2 .1的FlexNet许可证服务器工具的最新版本? FlexNet v 11.13 1是否支持CCS v 5.2 .1? 他们需要这些信息,因为他们需要确保FLEXnet版本也与将在同一服务器上运行的其他许可工具兼容。

2.许可证管理器版本是否与Windows Server 2012 R2 64位操作系统兼容? 如果是,那么是什么版本?

3.许可证管理器在CPU,RAM,存储要求等方面是否有运行所需的特殊硬件要求?

谢谢!

Sam