请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用6.2 编辑器工作室版本:TST.ST. 0.0.005万 ,希望将两个变量与 “双时间图”进行比较。对于一个,我在两个图形中使用了相同的变量,但图形并不完全相同(它们应该是什么)。 是否可以获得相同的图形?
此致Ralf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.