This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万D:C2000 acos函数

Guru**** 2536720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567723/compiler-tms320f28377d-c2000-acos-function

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

我需要在C2000内核(而不是IQ数学或CLA)上使用浮点acos(),并且在TI库中找不到它。  这适用于Delfino F2.8377万D。

谁知道我可以在哪里找到它?

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000编译器RTS库有三个acos函数。  

    双倍 ACoS (双x);
    浮点 acosf (浮子x);
    长双acosl (长双x);
    

    第一个#include <mathing.h>。  然后像执行任何其他标准RTS功能一样调用它们。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    傻我-我们有一个包含文件,它重新映射了其中一些函数,以支持我们的单元测试基础设施,而ACOS功能不包括在其中。 解决了问题-感谢您的帮助! :)