This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:在常规设置中未找到板

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567389/ccs-ek-tm4c123gxl-board-not-found-on-general-setup

部件号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他部件: TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试调试Code Composer v.7上的代码,但我无法使用任何特定于硬件的断点(如PIN等),因为我在常规设置中没有选择正确的设备。 在一般设置中,我找不到我的设备(EK-tm4c123gxl),因此我必须使用最近的设备。 但这不起作用。 我还尝试从TI网站直接下载我的器件的软件包,但它仍然没有将我的器件添加到常规设置中的列表中。 我不知道该怎么做,请提供帮助。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix,

    我不确定我是否理解您的问题。 您能否解释在创建新CCS项目或创建目标配置文件时找不到设备的位置?

    如果在创建新项目时,您应选择目标为"TIVA TM4C123GH6PM",这等同于EK-tm4c123gxl中的设备。  

    如果您是CCS和TI器件的新用户,请参阅CCS基础知识研讨会。 在CCSv7中,您可以通过打开资源管理器(菜单视图->资源管理器)访问研讨会,然后在搜索框中搜索“基础知识研讨会”,并导航至“CCSv7 TM4C基础知识研讨会”,如下面的屏幕截图所示。