This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCCStudio:CCS现在是否可以免费使用?

Guru**** 2536020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567195/ccs-ccstudio-is-ccs-free-to-use-now

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家

我的客户想使用CCS进行DSP开发,但我无法从网站订购。

能否告诉我可以在哪里订购?

是否仍存在节点锁定版本和浮动许可证版本?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从以下网址下载:

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:
    仅澄清一下- CCS并非完全免费,但它对TI器件的客户不收取额外费用。 这种区别听起来可能很小,但却是相关的。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Ki
    但是,客户如何订购CCS的节点锁定或浮动许可证?
    我在网站上看不到该条目。
    感谢您的评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    节点锁定和浮动许可证不再可用,也不需要它们。

    CCSv7不需要任何类型的许可证文件。
    CCSv6 (及更早版本)用户可以使用解锁的许可证: processors.wiki.ti.com/.../Licensing_-_CCSv6

    谢谢
    KI