This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:无法在我的CCS V5 F2.8377万S上编译控制套件示例

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567232/ccs-tms320f28377s-not-able-to-compile-the-control-suite-examples-on-my-ccs-v5-of-f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

团队

我已下载了与FS2.8377万对应的控制套件我已附加图像以供参考,如图所示

路径为C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS


我们在这一侧有许多文件夹

我正在尝试在 我的CCS5版本中导出此文件。当我尝试通过导入旧文件导出文件时,我收到一个错误,说明如下所述

不确定 必须安装的版本,我尝试了以下操作

我的版本详细信息如图所示,当我尝试更新时,我收到 一个如上所述的错误

装订时出错

不确定从何处下载适用于15.12 的C2000编译器的更新版本,请告诉我可以从何处下载此15.12 ,以便将其添加到TI文件夹并添加链接,从而 解决此错误

谢谢你

Deepak R   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好,
    您的屏幕截图均未发布。 您是否可以尝试重新发布它们?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    李承烨感谢大家的回应
    我可以解决这个问题,我使用了不同版本的代码
    我可以用不同的CCS版本编译代码它得到了修复
    谢谢你
    Deepak R