主题中讨论的其他部件: MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
如果已在其他地方回答了此问题,请表示歉意。 Google和论坛搜索结果不好。
我正在尝试将大容量数据放置在MSP430FR5969上FRAM和FRAM2的NOINIT阵列中。 为此,我已按以下方式修改了默认链接程序命令文件:
.TI.noinit :{}> RAM更改为.TI.noinit :{}>> FRAM | FRAM2
我注意到使用了high关键字,例如.stack :{}> ram (high ),我想知道它的含义/用途以及 它是否适用于FRAM? 与此相关的是,我正在尝试了解将数据阵列放置在组织良好的内存位置的最佳做法,例如,如果我想将noinit阵列与FRAM的结尾或FRAM2的开头对齐,可以使用哪些工具来执行此操作?