This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从资源资源管理器导入的项目的项目生成错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567724/project-build-error-for-imported-project-from-resource-explorer

 在链接过程中出现类似的致命错误6001:

<linking> fatal error #6001: Cannot open file“C:\CCSV7/ccsv7/tools/compiler/arm_CCSV.8/lib// 5.2 ”(<linking>致命错误#6001:无法打开文件“C:\CCSV7/ccsv7/tools/compiler/arm_CCSV.8/lib//”

>>编译失败

示例 项目通过 CCS7资源管理器 (REX)云共享下载到(Window7桌面) 使用  REX导入。 使用   Explorer 从桌面删除CCS7示例项目和文件以删除 TI-RTOS项目文件夹后 ,弹出一条消息 “Share will be broken do you want to any? ” 我没有创建文件夹共享,没有人 比 在对话框中询问我 是否可以首先创建基于云的文件夹共享更好。

然后,我     通过REX将相同的示例项目重新下载到完全相同的(ti)桌面文件夹, 将 项目 导回CCS7。 这是在 从 REX下载到桌面的云共享中的任何新导入发生致命错误6001的时候,以及以后的情况。 未通过REX 云共享下载的现有项目 对 任何已安装 的ARM编译器都不存在权限问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目树和文件夹的整个CCS工作区会继承共享文件状态,但它们不是网络共享的!

    CCS7 REX安装的项目示例使用多个不明确的库路径语句进行安装:
    DEBUM/${COM_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_libraries}
    DEBUM/${COM_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_library_path}

    Project GEN库属性对话框警告它们路径不明确,可能会导致意外结果!
    从path语句中删除debug并放置一个正斜杠(/),警告将消失,但是.....

    ${COM_TI_RTSC_TIRTOSTIVAC_LIBRARY_PATH}/ (正斜杠导致链接期间出现致命错误6001。)
    ${COM_TI_RTSC_TIRTTOSTIVAC_libraries}/