This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法安装CCS v7 for Mac OS X

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/571312/ccs-ccs-v7-for-mac-os-x-will-not-install

主题中讨论的其他部件:CCStudioENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

我在OS X 10.12 3 (最新版本)上尝试了基于Web和脱机版本的安装程序,两者都只需启动和停止即可。

我安装了最新的JRE和JDK 8.121 ,认为这是问题所在(甚至重新启动)。

然后转至/var/log/system.log,在启动...时发现了此信息

2月1日06:57:34 jmbp17 com.apple.xpc.launchd[1](com.ape.xpc.launchd.domain.pid.idecacheDeleteAppExtension.9.8205万):目标域中不允许的路径:类型= pid,路径=/Applications/Xcode.appedFrameworks/LLDB.framework/Versions/A/XPCServices/RootDebuggingXPCService.xpc错误= 147:未指定应用程序/Xex/ex/exp扩展中的服务
2月1日06:57:34 jmbp17 com.ape.xpc.launchd[1](com.ape.xpc.launchd.domain.pid.IDECacheDeleteAppExtension.9.8205万):目标域中不允许的路径:类型= pid,路径=/Applications/Xcode.appex/DFRSupportKit.framework/Versions/A/XPCServices/IDETouchBarSimulatorService.xpc错误=指定服务未请求源代码/Appex/Appex/contex/ex/应用程序/exp中的内容/contex/应用程序

似乎.zip (解压到文件夹)不完整。  还是希望这是.dmg。

这款产品非常新,没有任何CCS v7常见问题解答,论坛条目等(至少我找不到),也没有任何迁移页面。  也许我是第一个或者我是盲人:)

CCS v7使用的似乎是Eclips 4.6 ,它应该包括CDT单元测试(这是我所希望的,因为我再也找不到CDT单元测试可供下载)。

请将我的问题告诉我。  Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay:

    是否可以安装CCS 6.2 .0? 您可能遇到了我们看到的问题,但遗憾的是,由于我们无法在此处重现该问题,因此还没有解决方法。 如果您安装了6.2 ,请告诉我,这将为我们提供另一个潜在客户。

    谢谢

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,6.2 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也无法在Mac上安装7.1。 我在一个代理服务器的后面,虽然它确实开始下载,但它会在一段时间后崩溃。 我尝试了“脱机”版本,但它仍然想下载,尽管它似乎已经拥有所有文件! 然后它也会崩溃。 OS X 10.12 .3。 啊。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    能否将install_dir/ccsv7/install_logs文件夹的内容压缩并将zip文件附加到此处? 此外,是否可以在删除ccsv7文件夹的内容后尝试脱机安装程序? 有时,以前失败的安装无法正常退出,并可能留下文件,从而使下一次安装产生混乱。

    谢谢

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚看到您的3月7日便签。  很抱歉耽误你的时间。

    仅供参考-我在7.1 上安装了Mac. 0.0.0016万。  现在已经使用了一段时间。

    所以我确定我已经覆盖了您所要求的内容,并且相信现在的请求是OBE -对吗?

    Thx。

    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要您能够安装和使用CCS,就不必担心。

    我们确实找到了脱机安装程序希望从Web下载的原因- Sierra引入了一种称为"Gatekeeper Path Randomisation"(或"app translocation",因为它在API级别上被调用)的新安全功能。

    运行"xattr -r -d com.apple.quarantine CCS_setup_APT.APP.APP" 7.1 将解决此问题。0.0.0016万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹麦语-最好将此修复程序添加到发行说明或博客中的安装说明中- v 7.2 CCS仍需要此修复程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,计划通过7.2 提供此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行"xattr -r -d com.apple.quarantine CCS_setup_APT.APP.APP" 7.3 对我不起作用。0.0.0019万 我还尝试在包含CCS_setup_CCS.APE.APP的文件夹上运行"xattr -d com.apple.quarantine" 7.3。0.0.0019万

    我正在尝试在macOS High Sierra (10.13 (17A365))上安装CCS 7.3。 联机安装程序不工作,脱机安装程序不断尝试下载内容。 最后,我收到如下错误消息:

    “An error occurred : Installation of the following components failed:(发生错误:安装以下组件失败:)

    com.ti.CCStudio.doc.OSX
    com.ti.dvt2.graph.visualization.feature.group,com.ti.dvt2.rov.feature.group,com.ti.dvt2.resource.explorer.feature.group
    com.ti.dvt.energytrace.feature.group
    com.ti.dvt2.trace.ccs.feature.group,com.ti.dvt2.trace.control.feature.group,com.ti.dvt2.analysis.suite.feature.group
    com.ti.dvt2.uia.feature.group,com.ti.dvt2.analysis.suite.feature.group
    com.ti.dvt2.via.ccs.feature.group,com.ti.dvt2.profileanalysismanager.feature.group
    com.ti.CCStudio.c2000
    com.ti.ccStudio.p2appf
    com.ti.targetcontent.feature.group
    com.ti.tirex
    com.ti.ccstudio.targetdb.props.default.osx
    可在/Applications/ti/ccsv7/installers中找到二进制文件以完成安装。
    由于此故障,CCS的某些功能可能无法正常工作。 请提交您的安装日志并访问 e2e.ti.com/.../81.aspx上的e2e论坛 以解决此问题。"

    此外,在上述消息中引用的文件夹installers (位于/Applications/ti/ccsv7/中)不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这帮我解决了问题。 我删除了ccsv7文件夹并运行了脱机安装程序。

    除此之外,我已经在整个脱机安装程序文件夹上运行了"xattr -r -d com.apple.quarantine",并将该文件夹移动到了另一个目录(下载目录除外),尽管我无法判断是否所有这些步骤都是使其正常工作所必需的。