This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5716:项目导入的CCS.configuration

Guru**** 2591230 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572026/ccs-am5716-ccs-configuration-for-projectimport

部件号:AM5716
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试缩短命令行CCS项目生成过程中的生成时间。  目前,使用com.ti.ccstudio.apps.projectImport应用程序调用eclipsec,然后调用com.ti.ccstudio.apps.projectBuild应用程序。  但是,为每个项目生成加载两次CCS会导致增加一些生成时间。  这是最小的,但如果可能,我更愿意将其减少到一个步骤。  我正在考虑使用带有ccs.autoBuild选项的projectImport应用程序。  但是,在命令行文档中看不到projectImport应用程序的CCS.configuration参数。  使用AutoBuild参数时,是否无法指定要生成的配置?  如果不是,AutoBuild将构建的默认配置集是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您回答正确;我无法找到使用AutoBuild指定构建配置的方法。 它始终生成在.cproject文件中指定的第一个配置。

    因此,我提交了增强编号CCSEIDE-3056。 您可以在下面我签名的链接SDOWP中查看其状态。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已尝试检查此增强功能的状态,但在SDOWP或任何发行说明中都找不到它。 它是空无一人吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith

    抱歉,缺少配置标志;因此此条目未显示在数据库中(应在接下来的半小时内显示)。

    无论如何,此增强功能都被拒绝,在讨论中,有人强调,添加此-ccs.autoBuild标志主要是为了快速检查功能,而不是com.ti.ccstudio.apps.projectBuild的整个API/flag集

    因此,我们的官方立场是在com.ti.ccstudio.apps.projectImport之后调用com.ti.ccstudio.apps.projectBuild,这使我们能够更全面地控制构建过程。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心,这是合理的。 那么,只是确认一下,如果不加载CCS两次,就无法同时导入和构建项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您说的是正确的:无法通过单一的CCS调用来执行这两项操作。