This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:在Windows 10上使用TIcloudagent连接MSP-EXP432P401R时出现问题

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575611/ccs-msp-exp432p401r-issue-with-connecting-msp-exp432p401r-using-ticloudagent-on-windows-10

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在 通过TIcloudagent将MSP-EXP432P401R连接到笔记本电脑时遇到问题。

我正在使用Windows 10操作系统和Chrome浏览器。

为了进一步了解,我在运行Windows 7的其他笔记本电脑上试用过,我可以连接到主板并控制它(开箱即用演示)。

Windows 10中是否支持Tic扩音器 代理?

请你帮我解决这个问题吗?

e2e.ti.com/.../0525.TICloudAgent.loge2e.ti.com/.../5187.0525.TICloudAgent.log

我已附上 ticloudagent_install.log和 TICloudAgent.log。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的帖子已移至CCS论坛,因为我认为他们应该能够为您提供所需的帮助。

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请为延迟道歉;您是否仍有此问题?

    两个日志看起来相同。 您能否同时发送ticloudagent_install.log?

    我不一定能发现您发送的日志存在任何问题(除了Stellaris ICDI驱动程序错误之外,该错误不应影响连接能力。

    我还会四处询问,看看日志中是否有遗漏的内容。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考,使用Windows 10应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Rafael:

    我仍然面临相同的连接问题。 附加日志以了解更多信息。

    主机操作系统:Windows 10 Home 64位(10.0 ,内部版本1.4393万)

    e2e.ti.com/.../ticloudagent_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库马尔

    这条线似乎被忽略了。  您是否能够解决此问题? 您是否仍需要帮助以使其正常工作?