This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2619:可以在文本中插入制表符

Guru**** 2581065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574476/ccs-msp430f2619-can-t-insert-tabs-into-text

部件号:MSP430F2619

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚安装了最新的CCS。 编辑器始终为制表符插入空格。 未 选中以下项:

窗口|首选项|常规|编辑器|文本编辑器|为制表符插入空格

然后点击"应用",但它没有任何区别。 我热了Tab键,插入了4个空格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试以下操作:转到窗口->首选项,单击底部的“显示高级设置”,然后转到C/C++->代码样式->格式化程序。

    在这里,您可以编辑现有的CCS配置文件,也可以根据CCS配置文件创建新的配置文件(这可能是更好的方法,以便您始终可以根据需要恢复到默认值),并编辑新的配置文件以更改选项卡策略。 请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此解决方案不适用于CCS v7。 新解决方案是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供一个示例,说明当这些设置不起作用时,您正在更改/希望更改哪些设置?