This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:不熟悉CCSv7错误消息

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572557/ccs-unfamiliar-ccsv7-error-message

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我从TI网站下载了最新的7.0 .0.0.0043万。

并安装在我的计算机上,CCS可以正常构建C2000项目。 这是一台新计算机,因此我不需要删除CCS文件夹中的全部内容。

但是,当我单击“编译按钮”时,会出现该错误。 CCS将显示如下错误消息。

 因为我的计算机是Win10系统,我不确定是否会丢失一些组件?

感谢您的评论。  

巴西,

Bard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bard Ciou 说:
    这是一台新计算机,因此我不需要删除CCS文件夹中的全部内容。

    请详细说明您在上述这句话中想说的话。

    为什么要删除CCS7新安装中的任何内容,也许 您尝试升级以前版本的CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,BP101。

    在我遇到问题之前,因为计算机已经安装了早期版本的CCS。
    我将删除CCS项目的内容。
    在我重新创建工作区后,它现在可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那些CCS gurus (Arti G.)说,尝试将旧的CCS工作空间与新的IDE一起使用可能会导致您发现的问题。

    BTW可以将旧CCS WS项目导入到您创建的新CCSv7 WS中,导入向导将为项目历史记录和所需的其他内容构建新的元数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我安装了7.0 0.0.0043万 ,当我尝试创建新项目时,出现“No缂栬疟鍣 ㄥ 櫒are installed for this device-family. 单击View (查看)> CCS App Center (CCS应用程序中心),在为此设备创建项目之前安装编译器”

    我要做的事请帮助我

    谢谢!

    Sudha