This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:LAUNCXL-CC2640R2:如何取消选择'将项目复制到工作空间中'在CCS7中

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572437/ccs-launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2-how-to-deselect-copy-projects-into-workspace-in-ccs7

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家,您好!

在CCS7中导入示例项目时,我想取消选择‘将项目复制到工作空间’。

当我将BLE 2.2 1 SDK与CCS6一起使用时,我可以这样做,尽管我在CCS7中取消选择它,但它会自动被选中。

实际上,我想管理一些预定义符号和git管理的其他符号,所以我不想使用单独的工作空间文件夹,因为它不方便。

提前感谢!

李智元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ji-won

    在将项目导入到工作空间时,几个最新SDK的设计方式是即时创建项目-从技术上讲,它们被定义为ProjectSpec:

    processors.wiki.ti.com/.../ProjectSpecs_in_CCS

    ProjectSpecs的优点抵消了为SDK的维护人员单独设计项目的优点。 此外,从历史上看,将项目保留在原始位置的能力给大量用户带来了问题,这些用户无意中破坏了代码,结果发现无法返回到以前的工作状态。

    所有这些都表明,不幸的是,BLE堆栈提供的单独项目不再受到重视,并且存在灭绝的风险。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题比您描述的还要严重,因为有些文件被链接并保留在原始位置,有些文件被复制,无论您选择是否单击副本,都发生这种情况 (可以按"全选",在这种情况下,它不会被单击,但仍会复制到工作区)。

    例如,配置文件是链接的,而不是复制的,因此,如果要更改现有配置文件,必须在其原始位置进行更改。 我想这就是为什么CCS wiki (CCS项目和构建手册)中说  最好不要复制的原因。