This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:CCS 7.0 .0.0.0043万 for Mac:无法识别Energia 18位置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575657/ccs-msp432p401r-ccs-7-0-0-00043-for-mac-energia-18-location-not-recognised

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部分:EnergiaCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我在将Energia 18草图导入CCS v 7.0 un 0.0043 Sierra (OSX.3)时遇到问题10.12。

我按照此帖子(https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/42.6663万/1594690Energia)159.469万)操作,在那里输入"/Applications/Energia.app",但我总是收到错误消息"The specified directory does not appan Energia install.."(指定的目录与Energia安装不相似..)。 我还尝试手动设置 /Applications/Energia.app/Contents/Java的路径,在这种情况下,“完成”按钮会启用,但一旦按下它,就会出现一个错误:“错误:null java.lang.NullPointerException”。

Energia.app中的任何其他路径都不会导致完成按钮启用。

是否有人知道如何解决此问题? 根据CCS网页,我的版本应该支持Energia 18。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有趣的是,我可以使用Sierra上的7.0 0.0.0043万 正确地确认Energia 18的安装。 我打开“属性”,导航到下面的选项并指向“/Applications/Energia.app/目录”。 CCS立即确认安装并允许我创建和构建任何支持的草图。

    Energia安装中可能缺少某些内容? 我只是从 http://energia.nu下载了该应用程序 ,并将其拖到/Applications目录中。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉斐尔。 我也尝试了你说的话,但没有运气。 如果我在屏幕截图中键入您的内容,则不会自动识别路径。 如果我单击第二个产品,我只能编辑路径,但不能选择它。

    您可以在下面看到我的Energia.app文件夹的内容,这是否与您的文件夹类似? 我还下载了Energia并尝试选择它,但结果是相同的。

    我还检查了CCS中的错误日志,得到了以下信息:

    !条目org.eclipse.ui 4 0 2017年02月20日 22:07: 04.537
    !Message Unhandled事件循环异常
    !堆栈0
    java.lang.NullPointerException
    com.ti.ccstudio.energia.ui.internal.wizards.importexport.EnergiaRegistrationPage.setWizard(EnergiaRegistrationPage.java:80)
    位于org.eclipse.jface.wizard.Wizard.addPage (Wizard.java:138)
    com.ti.ccstudio.energia.ui.internal.wizards.importexport.ImportSketchWizard.addPages(ImportSketchWizard.java:82)
    位于org.eclipse.jface.wizard.WizardSelectionPage.getNextPage (WizardSelectionPage.java:116)
    org.eclipse.ui.internal.dialogs.WorkbenchWizardSelectionPage.getNextPage(WorkbenchWizardSelectionPage.java:98)
    org.eclipse.ui.internal.dialogs.ImportExportPage.getNextPage(ImportExportPage.java:427)
    位于org.eclipse.jface.wizardDialog.next Pressed(WizardDialog.java:869)
    位于org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.buttonPressed (WizardDialog.Java:419)
    位于org.eclipse.jface.Dialogs.Dialogs2美元.widgetSoned(Dialog.Java:618)

    ....

    !条目com.ti.common.project.core 4 0 2017年02月20日 22:07: 38.533
    !消息“com.ti.common.project.core'”记录了一个内部错误。
    !堆栈0
    java.lang.NullPointerException
    com.ti.ccstudio.energia.ui.internal.wizards.importexport.ImportSketchWizard.createProject(ImportSketchWizard.java:151)
    com.ti.ccstudio.energia.ui.internal.wizards.importexport.ImportSketchWizard.access0美元(ImportSketchWizard.java:150)
    com.ti.ccstudio.energia.ui.internal.wizards.importexport.ImportSketchWizard1美元.execute(ImportSketchWizard.java:100)
    位于org.eclipse.ui.actions.WorkspaceModifyOperation.lambd0美元(WorkspaceModifyOperation.java:107)
    org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2240)
    org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2267)
    org.eclipse.ui.actions.WorkspaceModifyOperation.run(WorkspaceModifyOperation.java:128)
    org.eclipse.jface.operation.ModalContext.runInCurrentThread(ModalContext.java:437)
    org.eclipse.jface.operation.ModalContext.run(ModalContext.java:353)
    org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.run(WizardDialog.java:993)
    com.ti.ccstudio.energia.ui.internal.wizards.importexport.ImportSketchWizard.performFinish(ImportSketchWizard.java:97)
    位于org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.finishPressed (WizardDialog.Java:790)
    在org.eclipse.jface.wizard.WizardDialog.buttonPressed (WizardDialog.Java:423)
    位于org.eclipse.jface.Dialogs.Dialogs2美元.widgetSoned(Dialog.Java:618)

    ...

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS修订版7.1 .0.0.0016万 已解决该问题(但我没有尝试7.0 .0.0.0043万 和7.1 .0.0.0016万 之间的所有版本)。
    Stefano