This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200SDK:CCS 7持续崩溃

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/572755/ccs-cc3200sdk-ccs-7-constantly-crashing

部件号:CC3200SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我已经开始在OSX上使用ccs7了,它每天崩溃~10次。

它似乎与以前CCS 6.2 上的崩溃问题有所不同

然后,它似乎是由文本编辑器引起的,现在似乎是由编译引起的。

非常令人沮丧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    您是否尝试将附加到此 帖子的修补程序添加 到CCSv7安装中? 我不认为这种修复方法将其纳入了7.0 0版本,它应该在即将发布的7.1 0版本中。 请尝试使用7.0 0补丁,并让我们知道崩溃是否仍然存在?

    注:此 帖子附有补丁此帖子中提供了在MacOS上替换补丁的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我应用了修补程序,我仍然遇到崩溃,认为它已经有所减少。

    我看到ccs7中有一个自动错误发布功能,因此希望TI的人员可以看到这些错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仍然经常崩溃。

    我可以放心地说,TI可能也没有使用错误发布功能。 没有回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这方面是否有任何进展? 当我按DELETE键时,ccs7经常崩溃,ccs6也是如此