请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529,CC1120工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在MSP430F5529 Launchpad中使用CCS启动程序时,我收到“No source available for "0xFFA"(没有可用的源代码)”的消息,但我无法运行它
请告诉我如何删除它并使用CCS成功运行程序
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在MSP430F5529 Launchpad中使用CCS启动程序时,我收到“No source available for "0xFFA"(没有可用的源代码)”的消息,但我无法运行它
请告诉我如何删除它并使用CCS成功运行程序
在 MSP430F5529 Launchpad中使用CCS启动程序时,我收到以下消息“No source available for "0xFFA"(没有可用的源代码),我无法运行它[/QUOT]表6-1。 MSP430F5529数据表的中断源,标志和向量显示,地址0x0FFFA是“用户NMI”中断源的中断向量。
如果程序地址为 0x0FFFA,则程序可能由于中断而失败,而中断没有中断处理程序。
如果没有有关您的计划的更多详细信息,我无法给出解决问题的具体方法。
实际上是在更新闪存之前(即启动开始时)给出此错误。[/QUOT]在更新闪存之前,我不确定导致此错误的原因。
在CCS 自动运行和启动选项下 ,如果您取消勾选“程序加载或重新启动”和“重置”自动运行选项,要禁用启动调试会话时运行到main的尝试,是否会改变症状?