This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:用于Mac OS X的CCS 7.0 无法跟踪资源视图中的链接

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576614/ccs-cc2650moda-ccs-v7-0-for-mac-os-x-fails-to-follow-links-in-resource-view

部件号:CC2650MODA
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我在运行OS X Sierra 7.0 10.12 的iMac上安装了Code Composer Studio.0.0.0043万。3。 我在资源视图中选择“CC2650 Module Booster Pack”,然后按照诊断树执行以下操作:-

软件
 CC26xx蓝牙智能- v:2.01 .00.4.4423万
  开发工具
   CC2650模块激励器包
    文档
     用户指南

向下滚动浏览用户指南,IOS用户可在开箱即用演示部分中找到一个链接,转到CC 2650项目零页。

单击此链接将导致资源管理器中出现空白页,而不是导航到该页。 如果我使用软件的云版本,链接将正常工作。

还有其他类似的问题,基于Web的内容似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我可以看到7.0 的同样问题。0.0.0043万 但对于7.1 的0 beta,我看到链接的工作方式与版本相同。

    CCCCCCCC04.0计划在几周内发布,因此我们建议在发布之前使用7.1 版本。

    对此造成的不便,我们深表歉意,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    CCCCCC04.0 7.1 昨天发布,我刚刚验证此功能是否工作正常。 请从以下网址下载:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎已经成功了,链接现在可以在OS X Sierra上的资源管理器中工作。