请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有两台机器运行Mac OS。 一个是MacBook Pro,一个是iMac。 我以前在iMac上安装过CCSV6,但后来我将其卸载并删除了我能找到的任何跟踪。 现在奇怪的是,我可以在MacBook上安装V7,但现在不能在iMac上安装。iMac上的安装程序不会提供任何我可以找到的诊断程序,只需退出即可。 我尝试从终端运行,调试跟踪等。我似乎无法找出问题所在。 我发现有一些残余的东西,我错过了V7不喜欢的地方。 有人能向我指出正确的方向吗? 或者让我知道如何诊断?
提前感谢