This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5522:TI-TXT输出未显示在DEBUG文件夹中。 如何查找生成位置?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573089/ccs-msp430f5522-ti-txt-output-in-not-showing-up-in-the-debug-folder-how-can-i-find-where-it-is-being-generated

部件号:MSP430F5522

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是CCSv5,我很难找到应该在构建项目后生成的TI-TXT文件。  我将构建后步骤设置为创建闪存映像:TI-TXT,但在构建后,DEBUG文件夹中没有更新的.txt文件。  这发生在一个特定的项目上,而不是所有项目。  我以前遇到过这个问题,发现我从文件夹中移动了原始.txt文件,但它从未创建替换文件。  当我将其放回时,它们会更新到版本上。  我认为这种情况会再次发生,但我找不到放置其他.txt文件的位置。  我尝试在调试文件夹中放入另一个同名的.txt文件,但它不会更新。  如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的CCSv5的确切版本是什么?

    这种情况发生在一个特定项目中,而不是所有项目中。 [/引述]

    能否发布CCS生成控制台中显示的生成输出? 您可以将其复制到文本文件并将其附加到此处。 另外,请附上构建后步骤的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    项目名称不是一个词。 删除项目名称中的空格可解决问题,并且可以生成.txt文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle,

    感谢您再次提供该更新。 是的,十六进制实用程序存在一个已知问题,它无法处理输出文件名中的空格。
    目前的解决方法是避免文件名中出现空格,这一点已确定。