主题中讨论的其他部件: BQ76PL536EVM-3,ENERGIA
工具/软件:Code Composer Studio
您好论坛
我正在尝试使用GUI Composer v2为使用MSP-EXP430F5529LP和bq76PL536EVM-3的SLAA478电池管理系统应用程序创建GUI。 我已验证该代码在CCS v7中是否有效。 LaunchPad正在读取变量,但没有数据发送到主机PC。
在CCS云上,代码不能正常显示,因为并非所有单元电压都被正确读取(在调试模式下可见)。 此外,CCS云中的任何操作运行/调试都会显示消息"未知断点ID:117"。 我已经从代码中删除了所有断点,因此我不确定这意味着什么。
当我尝试使用GUI Composer v2时,我为目标通信选择USB/串行IO,然后单击"Connect"(连接)以5.76万波特率连接到COM3。 这些是LaunchPad所连接到的COM端口的正确设置。
我在GUI中放置组件,并在选择了TARGET_DEVICE (目标设备)后,使用'value'(值)字段旁边的链路将它们链接到程序中的变量。 我运行GUI (启动板上的程序正在运行,而不运行),GUI中没有任何反应。 未显示数据。
我尝试使用XDS调试端口/目标监视器设置,但系统提示我上传'目标可执行文件',我不确定这是什么。 事实上,上载到CCS云的唯一文件是整个项目文件夹。
我搜索了论坛和更广泛的Web,寻找答案,但有关GUI Composer v2的正确文档似乎很少/根本不存在。 我尝试恢复到CCS v6,但我正在运行的程序太大,CCS v6无法对LaunchPad进行编程。
是否有其他人遇到过此问题? 有人能帮我解决这个问题吗?
是否可以构建一个GUI,仅显示启动板上存储的变量值,而不通过串行端口发送到主机PC?
是否应在使用GUI Composer v2之前连接至CCS云? 在GUI Composer v2中选择‘运行’之前,程序是否需要运行?
此致