This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8379万D:C2000编译器分段故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577399/compiler-tms320f28379d-c2000-compiler-segmentation-fault

部件号:TMS320F2.8379万D
主题:PowerSuite中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

C2000 PowerSuite Suite项目voltageSourceInverterLCFltr build遇到段错误。  随附生成日志和.pp文件

e2e.ti.com/.../Fault.txt

e2e.ti.com/.../hv1phdcac_5F00_board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法再现问题。  我有错误的预处理文件。   当失败的文件是 voltagesourceinvlcfltr.c.时,您发送了hv1phdcac_board.pp

    此外,生成选项还包括 --cmd_file="configPkg/compiler.opt"。  此文本文件包含更多编译器生成选项。  我没有这个文件。  存在这样一种风险:需要使用其中一个未知的构建选项来导致崩溃。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是所有的.pp文件和compiler.opt文件

    e2e.ti.com/.../voltagesourceinvlcfltr_5F00_.zipe2e.ti.com/.../5444.compiler.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试案例。  我可以重现该问题。  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-2085以解决此问题。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    George,

    是否有办法解决此问题? 客户正在评估设备,但在评估中被阻止。

    此致,

    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能提供半个变通办法。

    对我来说,问题是间歇性的。  我没有发现构建选项或源代码的任何更改,这些更改永远不会崩溃。  但是,如果我尝试进行任何更改,我通常需要构建3-5次,然后问题才会重新出现。

    因此,只需多次重构建一个文件。  我很不愿意这样说,但是,这可能会在其中一个时候起作用。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户在Windows 10上是否遇到此问题? 我们打开了另一个错误(CodeGen-2069),这可能是同一问题,并且只能在Windows 10上重现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯
    请让您的客户试用16.9 .2.LTS补丁,并告知我们问题是否仍然存在。 我们还在等待了解他们正在使用的操作系统。 谢谢!
    Anna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是CodeGen-1709的副本,已在16.9 .2.LTS中修复。 请要求您的客户升级他们的编译器。
    谢谢!
    Anna