请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我的客户在6.1 服务器2008 R2企业版上安装了2.0.0015万 ,并使用了ccs5许可证。 有多个用户具有相同的权限,但只有一个用户可以打开CCS,而所有其他用户都无法打开CCS,但出现以下错误报告。
请您提供帮助,可能的原因以及如何解决问题以使所有用户都能顺利打开CCS吗? 期待您尽快回复。
谢谢和BR
Andy