This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash v 3.4 ™︎10.0012万安装

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575098/uniflash-v3-4-100012-installation

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

大家好,

我已经使用CCS Uniflash 3.4 Tm10.0012万 将近六个月了,并且使用Uniflash命令提示符功能制作了许多测试脚本。  

这在戴尔笔记本电脑上的Win 8.1 Pro 64位操作系统上运行得很好。

我的工作场所一直在将我们更换为联想笔记本电脑(仍然采用8.1 Pro 64位操作系统)。

在过去的一天里,我一直在尝试在 这台笔记本电脑上安装CCS Uniflash 3.4 v.10.0012万,但没有成功。

首先我尝试了大约2个月前保存的安装程序exe,我想。 它不会运行(启动进程,但从未执行任何操作)。 此外,该进程未响应任务管理器结束任务)。

然后我尝试 了wiki中的Web版本和脱机版本的安装程序。 这两个问题都是相同的。

我们的IT人员查看了我的笔记本电脑,检查了事件日志,但无法找到有关exe无法正常运行的任何详细信息。

因此,我要与TI社区联系。

感谢您提供有关查找安装Uniflash 3.4 v.10.0012万的根本问题的建议或指导!

Neal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Neal,
    您能否在%TEMP%中查看任何bitrock *。log文件并在此处发布相关文件? 我将了解一下,希望能帮助您进行设置。
    谢谢
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danish:

    感谢您的帮助。 很抱歉回复的延迟时间过长。

    我在C:/temp 文件夹中看不到任何此类bitroc*。log文件,尽管安装失败的附件是在许多天前发生的。 也许他们正在清理。  

    当我今天再次尝试安装程序时,安装程序启动时没有任何问题,并且成功安装了uniflash。

    我完全不知道为什么在我第一次发布此问题时,即使在重新启动后,该exe也不会运行。

    因此,问题(可能与操作系统相关)似乎已自行解决。  

    再次感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息!