This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:使用CCSv7时的宽限

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577288/ccs-ccstudio-grace-with-ccsv7

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

谁能告诉我如何在CCS v7中使用CCS宽限模式。

我刚刚在youtube.com上看到了一个与宽限模式相关的视频,我觉得非常有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grace不再随CCS提供。 有一个独立版本可用。 但是,请注意,它仅支持少量MSP430器件,并且没有计划对该工具进行更新。

    可从以下页面下载:
    http://www.ti.com/tool/grace
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,

    感谢您的确认。 此外,TI决定停止该Grace项目的背后是什么? 我发现这是一个非常方便的工具。

    此致,

    Maurice
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maurice

    格蕾丝背后的理念很棒。 我们面临的挑战是如何实施该工具,因为保持该工具与设备支持保持最新是一项相当艰巨的任务。 我认为我们将来会看到TI提供更多代码生成工具,但这种方式可以使长期维护可持续。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,


    这毫无意义。  希望在不久的将来看到这些代码生成工具!

    谢谢,

    Maurice