“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
我正在CCSV7下使用TIRTOS。 当我收到异常时,调试窗口仅显示从异常点开始直到loader_exit的过程
它似乎破坏了到这一点的堆栈(这是最有用的位)
示例
B6.0246万P1a_ETI [代码编辑器工作室-设备调试]
德州仪器(TI) XDS2xx USB调试探头_0/Cortex_M4_0 (挂起)
loader_exit() at exit.c:55 0x0.0032万EB0
在EXIT.c:130 0x0.0032万EBA时中止()
exit.c:121 0x0.0032万EF0处的exit(int)()
xdc_runruntime系统退出__E (int)()位于System.c:131 0x0.0039万B0A
TI_SysBIOS_BIOS_exitFunc__I(int)(),位于B6.0246万P1a_pem4f.c:3349 0x0.0039万C5A
TI_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMax_I (unsigned int *,unsigned int)(),位于BIOS.c:109 0x0.0018万CA0
TI_SysBIOS_family_arm_m3_HWI_excHandler__i (unsigned int *,unsigned int)(),位于Hwi.c:871 0x3.9016万
0xFFFFFFF0 (没有为0xFFFFFFF0定义符号)
我可以使用ROV来查看它所在的线程,但不知道异常在线程中的什么位置,因为堆栈跟踪不显示任何信息。
为什么跟踪只从异常开始?
是否有任何方法可以增加其长度,确保其包含活动?