This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:目标连接错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575486/ccs-cc3200-launchxl-target-connect-error

部件号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3200UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

:刚刚购买CC3200 Launchpad板-尝试运行示例WLAN站项目。  按照启动指南说明操作,但尝试调试/运行时出现以下错误:

Stellaris在线调试接口_0/Cortex_M4_0:连接到目标时出错。  PC设备管理器显示 与CC3200LP双端口(COM4)的端口连接,但不显示任何其它FTDI驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    如果您已在CCSV7上设置了“目标配置”,请参阅。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel,

    感谢您的回复。  我的问题似乎是,当我进入wlan_station示例中 设置 目标配置的步骤时, 我应该 选择“查看”->“目标配置”,然后选择“cc3200.CCXML”。  但是,目标配置不会出现在视图菜单上。

    我尝试将cc3200-sdk\tools\ccs_patch中的cc3200.ccXML文件复制到项目文件夹中,但没有任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    请尝试以下操作。 重新安装CCSV7后,查看“查看”菜单中是否出现“目标配置”。

    1.删除CCSV7安装目录。
    2.关闭防病毒功能。
    3.通过此链接使用脱机安装程序重新安装CCSV7 。processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel,

    安装ccsv7没有帮助-与ccsv7相同的问题。6.1  我尝试重新安装SDK,TI-RTOS 和 最新的Service Pack -没有帮助。  我决定尝试开箱即用演示,但也不起作用(为AP模式安装了跳线)。  CC3200未显示在可用Wi-Fi网络列表中。  我想也许我把所有的游戏都弄砸了CC3200代码。  是否有方法重新安装原始出厂代码?  

    戴夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在CC3200论坛上也可以这样做,以获得更多专家建议。 您可以删除当前的CC3200 SDK安装目录,然后重新安装CC3200 SDK。 要验证CC3200 Launchpad是否正常工作,请使用Uniflash或CCS用单盲示例程序对CC3200 Launchpad进行编程。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,kel。 我已经手动将CC3200.CCXML目标应用到了盲项目,但这产生了一个新的错误,我在CCS论坛上发布了该错误,因此认为此问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    有时是USB电缆问题,因此请尝试另一根电缆。

    - kel