This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万:TMS320F2.8027万

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577237/ccs-tms320f28027-tms320f28027

部件号:TMS320F2.8027万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我尝试从控制套件运行单通道SIN生成器,但当我调试并连接目标时,它显示"没有可用于0x3ff7bf的源"。我无法查看正弦波。

请帮帮我。

非常感谢。

Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    根据您的环境,这不一定是错误。 请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../49.0463万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李基洙

    那么我应该如何继续...我按照相同的步骤在DSP中加载代码...我应该按照什么步骤来运行此示例??
    请提供建议。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于邮件,您没有什么可做的。 它不是一个错误,而是一条信息消息,告诉您在没有源代码关联的程序地址处停止。

    如果controlSUITE示例未按预期运行,则建议您尝试在C2000论坛上发布。 那里的专家最熟悉controlSUITE

    谢谢
    KI