This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:6.2 3.0链接器构建问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577332/ccs-tms320f28335-ccsv6-2-0-build-problem-with-linker

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我可以解决一个问题,然后解决下一个问题。

我第一次看到的错误消息。

它看起来像是__SYSMEM_SIZE的问题,即使我用0x2400h定义了--heap选项!

请参阅随附的txt文件。

我可以尝试什么?

BR Ralf

e2e.ti.com/.../Build_2D00_Error.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是使用链接时间优化时出现的问题,您可以使用-O4启用该优化。  如果您能提交CCS项目,以便我们重现该问题,我将不胜感激。  在平均时间内,将优化级别从4降低到3。  我很确信这会奏效。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Georg您好,

    我没有成功地将-O4降低到-O3或更低。

    因为我从服务提供商那里得到了这个项目,所以我把所有的设置与我的非常简单的项目进行比较。

    我已将libs路径更新到我的6.2 4.0实际安装的一次,现在错误消失了。

    我的sinf32.asm文件中的较新错误可以用以前的答案解决。

    (e2e.ti.com/.../208.3538万

    感谢你的帮助。

    BR Ralf