This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将文件从CCS转换为MSP430Flasher

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577009/ccs-convert-files-from-ccs-to-msp430flasher

工具/软件:Code Composer Studio

如何从CCS eclipse项目创建要在MSP430Flasher中使用的文本或十六进制文件?

我遵循了CCS v.5.x的以下说明 我的代码编写器版本是5.3 .0。 因此,屏幕截图与我的屏幕截图不完全相同,但我能够完成所有步骤。 但我在Debug文件夹下找不到文本或十六进制文件。 我以为我在Release文件夹下找到了一些内容,但我无法在不同项目中复制结果。

processors.wiki.ti.com/.../Generating_and_Loading_MSP430_Binary_Files

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用CCSv5的原因是否特殊? 它是一个旧版本,现在不再真正受支持。 在CCSv6和更高版本中,与十六进制转换实用程序的集成要好得多。 如果可以的话,我建议大家转至该版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv5是创建软件的工程师使用的程序。 操作系统为Windows XP。 目前,我不想花时间研究为什么我们不能使用CCSv6,而似乎可以使用CCSv5。 每个程序只需要十六进制转换一次。 最终用途是用于生产支持,以便我们降低意外更改软件的风险,并迁移到不需要像CCS那样多内存的闪存软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../19.9231万 此线程表示文本文件可以位于发行或调试文件中,并且存在一个错误,即由于项目名称中有空格而无法生成十六进制文件或文本文件。