在“线程: CC2650”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试在新CC1310上运行CCSv7的示例,但失败。 我尝试重新启动计算机,也尝试了另一个CC1310,还尝试了另一个使用CC2650的示例...
这是我收到的消息:
连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。
(仿真软件包6.0 .504.0)
如果我运行以下命令:~/ti/ccsv7/cs_base/common/uscif/xds110$ sudo ./xdsdfu -e
显示找到1个设备:
USB设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2015 Texas2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
正在扫描支持的XDS110设备的USB总线...
<<<设备0 >>>
VID:0x0451 PID:0xbef3
设备名称: XDS110 Embed with CMSI-DAP
版本:2.3 .0.4
制造商: 德州仪器(TI)
序列号: L2.0006万FJ
模式: 运行时
找到1个设备。
我不知道什么是错误以及该怎么做(第一次对我的朋友也运行Ubuntu 14.04 起作用)。
请帮帮我。