This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:将Q值选项添加到CCS表达式视图

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576519/ccs-ccstudio-add-q-value-options-to-ccs-expressions-view

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在处理一个项目,其中包含一些IQ22和IQ16格式的变量,我想询问是否有办法将这些(和其他) Q值类型添加到CCS表达式视图中直接可用的选项中。

我知道我可以通过单击"选择Q值"并手动输入数字来设置任何需要的Q值类型,但由于IQ15,iQ24和IQ31可通过2次单击直接获得,我想知道我是否可以直接在Q值菜单中添加(和删除)其他IQ类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    抱歉,很遗憾无法手动自定义此下拉列表。

    但是,如果您在特定的"Q-value"中有多个值,您可以通过按Shift +单击或Ctrl +单击选择所有值,然后一次性更改所有值的Q值。 这有助于为多个值设置Q值。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔