This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:是否可以从具有.ccsproject/.cproject文件的项目创建.projectspec文件?

Guru**** 2595740 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575754/ccs-can-i-create-a-projectspec-file-from-a-project-that-has-a-ccsproject-cproject-file

主题中讨论的其他部件:MSPWAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用命令行界面中的eclipsec从脚本运行CCS项目创建和生成命令以进行测试。 许多附带CCS或其他可交付结果(如MSPWare)的示例项目都具有与其关联的.projectspec文件,使运行eclipsec“create”命令和“build”命令非常容易,以便通过CCS从命令行界面生成项目。 但是,其他示例项目必须在CCS GUI内部预构建,然后才能使用eclipsec命令导入,然后再生成。

是否有方法从具有.ccsproject/.cproject/.project文件的示例项目创建.projectspec文件?

谢谢!

Todd Snider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,

    我不认为有这样的实用工具。 有关ProjectSpec的唯一引用显示在下面的维客页面中:

    processors.wiki.ti.com/.../ProjectSpecs_in_CCS

    正如您所提到的,某些SDK包含混合的示例项目类型,但只要满足其依赖性,就应该可以通过CLI轻松地导入所有SDK (请参阅下面的参考以获取导入/生成过程的帮助)。 您看到的哪一个具体项目未成功完成?
    processors.wiki.ti.com/.../Create

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    我下载了controlSUITE软件包,它有一个示例(<install area>/controlSUITE/device_support/F2837xD/V210/F2837xD_Examples_CPU1/CAN_loop_bitfields/cpu01/cs),2837,其中包含一个.cproject文件,该文件要求使用C2000 16.6 0 CGT构建项目。 但我希望能够将其导入并使用任何符合最低版本要求的编译器从eclipsec构建。 但是,当我尝试此操作时,我收到一个错误,告诉我必须安装16.6 v.0。 cproject文件中是否有什么东西使编译器版本成为硬性要求,而不仅仅是最低版本号?

    我在一封单独的电子邮件中有一个关于.cproject文件问题的待定问题。 您碰巧知道吗?

    谢谢!
    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,

    很抱歉耽误了时间;我发布了回复,但论坛似乎没有提交回复。

    下面的页面载有简短的答复:
    processors.wiki.ti.com/.../Importing_CCS_Projects

    cproject包含编译器版本信息,Eclipse在使用兼容性密钥方面表现良好,但STS/LTS编译器流使得版本号的顺序流有点麻烦- CCS可能会也可能不会“理解”STS版本 (这是您的情况),因为它可能已在稍后发布,因此CCS项目经理倾向于保守。

    遗憾的是,在这种情况下,在实际安装原始编译器的方式上,做得不多。

    这有帮助吗?
    拉斐尔