This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS根据命令历史记录生成DSS脚本的功能

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577333/ccs-capability-of-ccs-to-generate-a-dss-script-from-a-history-of-commands

工具/软件:Code Composer Studio

为客户记账:

 

我们想知道从5.5 v到版本7的任何版本是否能够从GUI模式生成DSS脚本?  我们希望能够加载CCS项目并运行和运营该项目,在我们执行此操作的同时, 让该工具将我们在GUI中执行的命令输出到显示这些DSS命令的输出文件中,然后可以从脚本控制台运行这些命令。    请将此信息转发给您认为能够为我们解答此问题的合适人员。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,您好!
    这不受支持。 我能想到的最接近的事情是,如果您在脚本控制台中启用日志记录,则可以在脚本控制台中回放该文件。 但这仅适用于通过脚本控制台通过默认命令执行的操作。

    KI