This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:用图形显示CCS v 5.4 中的单时间工具故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576764/ccs-omap-l138-graph-single-time-tool-malfunction-in-ccs-v5-4

部件号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

调试时,我需要使用Graph Single Time Tool。 第一次工作正常。 但是我的图不适合垂直轴。 同时,我无法缩放垂直轴。

作为我正在使用的教程

CCS有什么问题? 是否有解决此问题的方法? 或者我需要使用某个新版本的工作室?

此致,

Bakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴基尔

    图形工具的一些改进是在特定版本的CCS上进行的,它在Y轴上启用了正确的自动缩放。 遗憾的是,我不记得具体发生了什么版本的情况,但是您可以尝试右键单击图形工具,看看是否存在自动缩放选项。

    如果此选项存在,则已启用且无法正常工作,则很可能需要更新版本的CCS。 我知道这在6.2 4.0和7.0 4.0中是有效的。

    您可以将此新版本安装在单独的目录中并使用不同的工作空间-这样就不会中断现有的开发环境。 多个版本可以在同一台PC上共存。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢拉斐尔!

    默认情况下,CCS v 5.4 中的图形具有“自动缩放”选项。 当我禁用它时,没有区别-我不能缩放Y轴。

    我将尝试新版本的CCS。 希望这对我有所帮助,使用OMAP-L138进行调试将会很顺利。

    此致,

    Bakir