This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] `CCStudio:CCS:安装CCS 5.5 插件,但插件不起作用。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574493/ccs-ccstudio-ccs-install-plugin-for-ccs-5-5-but-plugin-does-t-work

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我编写了一个插件,插件功能在“文件->新建”向导中,是我自己的项目之一,可以创建自己的项目。 但在5.5 插件中,“文件->新建”向导没有我自己的项目定义,在3.8 测试中没有问题,但在CC中 没有问题5.5。 这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从您的描述来看,5.5 与Eclipse 3.8 相比,似乎缺少依赖性-我会比较两个版本中安装的插件,看看可能缺少什么。

    尽管如此,由于插件开发的复杂性超出了CCS的范围,我们不幸没有能力在本论坛为这类发展提供支持。 抱歉。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢