This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS3200

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577065/ccs-ccs3200

主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

你好

昨天我调试了一个程序,一切都很好,然后我逐步测试了它,突然显示"Cortex_M4_0: Error connecting to the target",尽管它已经调试过

现在我无法将任何程序调试到我的TIVA (它是TIVA tm4c123gh6pm),我在那个微控制器工作了1年,我没有遇到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 问题6:JTAG连接,程序加载但运行时JTAG连接中断诊断 常见开发问题和TM4C器件的提示与信息。 执行 设备解锁序列可能会允许重新调试设备。

    如果在单个步骤中发生故障,下载的程序是否刚刚更改了系统时钟?