This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:66AK2H14:此设备在中不存在

Guru**** 2748725 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06, 66AK2H14, 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/577037/ccs-66ak2h14-this-device-is-not-exist-in

主题中讨论的其他部件:66AK2H0666AK2H1466AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

在“Program-EVM-UG”文件中,它显示“FIRST,start CCS on Linux host machine and configure the target configuration for the EVM (例如,bin/program_evm/configs/evmk2h/evmk2h-linuxhost.ccXML)”。 然后,启动目标配置,并通过JTAG验证与ARM和DSP的连接。” 我安装了SDK并且我有"evmk2h-linuxhost.ccxml",我在新的目标配置文件中选择了它,但我遇到了一个问题66k2h14未出现在下面的列表中:

它只有66AK2H06和66AK2H14! 那么我该怎么办呢?

请帮助我解决这个问题。

此致

Matin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     没有为66AK2H14发布的设备文件。  请改用66AK2H12。

    [ 66AK2H14和 66AK2H12之间的区别在于 66AK2H14支持10 GB 以太网]