This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v7错误报告:BLE-堆 栈2.2 1未在资源管理器中注册

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576916/ccs-ccs-v7-bug-report-ble-stack-v2-2-1-not-registered-in-ressource-explorer

主题中讨论的其他部件:BLE-STACKCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

次要

将BLE-stack 2.2 安装到默认路径并重新启动CCS v7后,BLE-stack 2.2 的示例等1在资源管理器中不显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    您使用的是哪种设备? 对于CC2640R2,新的SimpleLink SDK将显示在资源管理器中。 但是,如果您在CC2650上,资源资源管理器无法识别较新版本的BLE堆栈,这是正确的,它当前只能识别较旧版本。 很遗憾,我没有解决此问题的时间表。

    您可以使用项目导入工具从BLE堆栈导入示例,而不是使用资源资源管理器。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您尝试让BLE堆栈2.2 1被资源管理器经典识别,您需要先下载并安装它,然后只需单击小程序包图标(在程序包下拉菜单附近),然后单击添加并浏览到以下位置:

    C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_01_18\tools\Rex\CCS

    这会将堆栈添加到Resource Explorer Classic。

    正如John所说,联机资源管理器不支持比发布的版本(2.1 .0)更新的任何版本。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔