This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:帮助删除/更改TivaWare C系列2.1 中开发者留下的硬编码目录driverlib路径。3.156 示例

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576501/ccs-help-to-remove-change-a-hard-coded-directory-driverlib-path-left-by-the-developer-in-tivaware-c-series-2-1-3-156-examples

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我调试了一个项目示例,以熟悉代码等,我尝试 进入driverlib文件查看代码,并收到以下消息...

在"C:/Jenkins/workspace/TivaWare-Git-Release/DriverLib/build/DriverLib.test/driverlib/sysctl.c"中找不到源文件。
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

这是我第一次看到开发人员在为商业产品发布的软件版本中提供的硬编码目录路径...哇!

我真的不想在每个示例项目中手动查找每个driverlib文件,所以我想配置CCS以在TivaWare目录中的适当的diverslib目录中查找它。我已在包含路径中添加了目录的路径,但运气不好, 我无法在调试配置窗口下编辑源查找路径。 除了在我的c驱动器上创建上面包含driverlib目录和所有文件的硬编码目录路径之外,还有什么建议?

延迟

CCS 7.0 .0.0.0043万

2.1 3.156

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此链接,它详细介绍了如何告诉调试器在何处查找库中的源代码:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Handbook_for_CCS#Debugging_Library_code

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们指引我正确的方向... 我可以在Preference->C/C++-> Debug -> Source Lookup Path (首选项->C/C++->调试->源查找路径)下添加源目录。 这是一个有效的Bandaide,但它应该由TI开发者修复,从TivaWare软件下载中删除硬编码目录路径,并让安装人员配置CCS设置TivaWare目录下驱动程序库的目录路径。 做得好!

    滞后