This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Code Composer Studio安装问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576376/ccs-ccstudio-code-composer-studio-installation-problem

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位先生:

我在安装代码编辑器工作室的V7时遇到错误。 系统按摩突然出现“Java(TM) Platform SE binary has stopped working”,我尝试按照  故障排除文章中的建议搜索_java_options环境变量,但我在环境变量列表中找不到它。

操作系统:Windows 7 64位

提前感谢!

拉希德

e2e.ti.com/.../6170.install_5F00_logs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rashid:
    我不确定是什么原因导致了此问题,安装日志中没有任何内容可以指示发生了什么。 能否删除安装文件夹的内容并以admin身份再次尝试安装?
    谢谢
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我刚尝试将其作为管理员安装,但发生了相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rashid:

    是否可以尝试重新启动计算机? 您使用的是什么防病毒软件? 您是否可以尝试将其关闭(也可以是实时文件扫描)。

    谢谢!
    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    我尝试重新启动计算机,但仍然收到相同的错误。

    我正在使用卡巴斯基TS 2017,我在关闭反病毒及其实时保护的同时尝试安装CCS,但仍然收到相同的错误。

    我甚至尝试在安全模式下安装CCS,同时确保防病毒软件已关闭,但仍然出现相同的错误。

    还有其他建议吗?

    谢谢!

    拉希德