This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:TMS320C6748

Guru**** 2546170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576176/ccs-tms320c6748-tms320c6748

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我在 装有Windows 7专业版的PC上安装了Code Composer Studio 7.0。 在"全部构建"时,我收到以下错误:

  • 在路径中 也找不到程序“E:/Ccsv7/utils/bin/gmake”
  • 无法 打开.h文件  

 浏览了之前的帖子...我再次尝试...遇到同样的错误  

请给出一些建议。

感谢您,

Bhuvana

学生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    此错误的常见原因是系统安全软件阻止访问(防病毒)。 您是否尝试禁用它?

    同时确保gmake exe驻留在指定的路径中,并检查您的路径以确保与路径上的其他gmake exe不存在冲突。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    感谢您的快速响应...先生, 我通过禁用antivirus..it重新安装了代码编辑器工作室,该示例为“hello world”程序和其他一些程序..没有任何gmake错误..因为我有兴趣将MATLAB Simulink模型转换为.c文件,并尝试在CCS studio版本7上运行...它同样提供了相同的功能 错误!!!即gmake错误和另一个错误,“不能打开源文件“filename.h...”!!!..please先生建议了一些解决方案。
    感谢您,
    此致,
    Bhuvana
    学生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供gmake错误的屏幕截图。

    关于"无法打开源文件"filename.h"错误,请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Build_Errors_in_CCS

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,先生...

    我已经按照 你 的指示解决了有关“gmake”错误和“filename.h"错误的问题。。。。先生,这帮了我很多。。再次感谢 。

    此致,

    Bhuvana