This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5409A:Windows 10上的Code Composer Studio

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576399/ccs-tms320vc5409a-code-composer-studio-on-windows-10

部件号:TMS320VC5409A

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一个使用C5409A DSP的旧项目,它是在运行Windows 7的旧笔记本电脑上使用CCS 3.1 v开发的。  我最近购买了一台装有Windows 10的新笔记本电脑。  今天,我尝试在我的新笔记本电脑上安装CCS v.3.1 ,但安装失败,因为Windows需要数字签名的驱动程序。 它看起来像是CCS v 3.1 无法在Windows 10下运行。  我联系了TI技术支持,他们告诉我下载并安装CCS版本7。  在安装过程中,我被询问要支持哪些处理器,但54x不在支持的处理器列表中(55x在列表中)。  我查看了发行说明,但它没有列出54x。  它看起来像是CCS版本7不支持5409处理器。  我想知道是否有支持5409并将在Windows 10下运行的CCS版本。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    正式支持C54x的CCS的最新版本是5.5。 该版本仅正式支持Windows 7。

    但是,我已在Windows 10-64上成功运行5.5 ,尽管它不受官方支持。 我希望它在大多数情况下都会起作用。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您提供信息。 我可以在5.5 我的Windows 10笔记本电脑上下载和安装CCS v。但是当我试图导入我的旧CCS v 3.1 项目时,我收到了一个错误。 导入功能只能选择“导入旧3.3 项目”,而我的项目是v.3.1。 这是导入失败的原因吗?

    感谢你的帮助。
    Yosuf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.1 和3.3 之间的项目文件格式相似,因此您也应该能够导入3.1 项目。 如果您在3.1 项目中使用DSP/BIOS 4.x,则可能会更加复杂。 在这种情况下,我会先将您的项目转换为DSP/BIOS 5,然后再尝试将项目导入CCSv5。

    另请查看下面的Wiki主题。 它是为CCSv4编写的,但许多建议仍适用于CCSv5:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Importing_CCSv3_Projects_into_CCSv4

    祝您好运!

    KI