This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM642:说明资源路径位置类型#1.0247万-D创建输出部分"MMBUFFER"没有部分规范P150 C/C++问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/575985/ccs-tms320dm642-description-resource-path-location-type-10247-d-creating-output-section-mmbuffer-without-a-sections-specification-p150-c-c-problem

部件号:TMS320DM642

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我的CCS版本是5.5 ,我的DSP是 TMS320DM642。

我将项目从3.3 迁移到5.5。  当我编译我的程序时,它会发出一些警告

我在我的项目中添加了一个“.cmd”文件,尝试再次编译它,出现一些错误。

 下面是屏幕截图

然后检查我的httpservercfg.cmd文件,并确定它们的内存不会重叠。

导致 问题的原因是什么?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑第二个屏幕截图中出现的错误是因为您的自定义链接程序命令文件web.cmd中有一行"-lhttpservercfg.cmd"。 在CCSv5中,我认为BIOS生成的链接程序命令文件将自动拉入链接,因此没有必要像这样将其显式添加到链接程序cmd文件中。

    您是否可以尝试从web.cmd中删除该行并查看是否有帮助? 如果没有,请将CCS生成控制台中的完整输出复制到文本文件中,并将其附加到此处供我们查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 
    这就是导致问题的原因。