This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在CCS中为TM4C安装TI-RTOS

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576109/ccs-how-to-install-ti-rtos-for-tm4c-in-ccs

工具/软件:Code Composer Studio

我计划将TIVA TM4C1294与TivaWare和TI-RTOS配合使用,将CCS用作开发平台。

我需要一些帮助来安装TI-RTOS。

TI-RTOS下载页面显示“如果您计划在Code Composer Studio v.6.0 或更高版本中使用TI-RTOS,建议您使用CCS应用程序中心安装TI-RTOS”,TI-RTOS for TivaC入门指南SPRUHU5所说的内容大致相同;请使用CCS应用程序中心。

我去了App Center,但TI-RTOS不在那里。 我刷新并更新,然后单击"查看更多",等等,然后最终注意到显示"请使用资源管理器"的文本。

所以我转到资源资源管理器,它似乎也不在那里。 我在2.16 树中看到"TI-RTOS for TivaC - v:Tiv.RTOS" 00.08 文件夹,但它似乎只是包含其他文件夹,这些文件夹最终只包含文档或示例代码。 我看不到实际的RTOS。 我发现大约一个月前在这个论坛上的“CCS应用程序中心没有列出TI-RTOS加载项”主题,但我恐怕我不理解这个问题。 也许我只是很密集,但请参考下面的屏幕截图,有人能告诉我,具体来说,我应该点击什么来安装TI-RTOS (实际的RTOS,而不是文档或示例)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我按下载按钮,TI-RTOS for TivaC开始下载。 你也是这样吗?

    您是否已安装Tivaware?

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel所指的下载按钮是下面突出显示的图标,当您将鼠标悬停在该图标上时,该图标显示"安装到桌面"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我现在看到了。 在我的辩护中,这似乎是相当不直观的。 这就像左边我选择的文件夹的下载按钮,它似乎包含其他文件夹,这些文件夹本身似乎只包含文档和其他包含示例的文件夹。 我希望在左侧的树中看到一个图标,表示实际的RTOS源文件本身。 我不是特别想要没有使用的评估板的文档或示例,所以我取消了该按钮。

    不管怎样,它确实起了作用。 如果我将鼠标悬停在“Install on Desktop”(在桌面上安装)上,并且我单击“Make available Offline”(使脱机可用),它似乎可以下载并调用安装程序。 但是安装程序没有要求就直接安装tirtos和xdctools文件夹,它们位于C:\ti\tirrex-content中。 这不是我安装CCS或其他TI工具的地方,我无法找到更改它的方法。 最后,我放弃了,从TI网站上的TI-RTOS下载页面下载了常规安装程序。 工作正常,下次打开时CCS检测到结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,

    感谢您的反馈。 您注意到的许多项目都是我们在未来版本中正在努力改进的内容。

    例如,安装位置当前默认为c:\ti\tirrex-content,但我们希望更改c:\ti,使其与从TI下载页面下载和安装的软件包保持一致。 在附带说明中,CCS还应自动检测并提取通过资源资源管理器安装到c:\ti\tirrex-content的程序包。
    另外,我们正在跟踪的另一个请求是为用户提供选择从资源资源管理器下载内容的位置的选项。