This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8335万:将CCS从5.0 升级到7.0 时出现意外警告

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576332/compiler-tms320f28335-unwanted-warning-when-upgrade-my-ccs-from-v5-0-to-7-0

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我正在尝试将我的CCS从一个更旧的5.0 版本升级到7.0 ,我可以在线下载它。 当我尝试构建一个项目时,它会给我一个警告:

#1.6002万-D Build attribute vendor section TI missing in CONTROLLERCODE   C/C++ problem

从我附加到末尾的控制台,当链接时,它似乎尝试创建一些与Flash2.8335万_API_V210.lib相关的obj文件,而旧版本可能不使用该文件,例如Flash28_Erase.obj。

这是正常的吗? 如何解决此问题?

谢谢,Eric

这是我的控制台:

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k all
'构建文件:../controller_Flash2833x_API.c'
'调用:C2000编译器'
“c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-2000_CC2000_LTS/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.92000 16.9 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O2 --opt_for speed=2 --include_path="C:\ti/cscrs/ccsp_7/tools/compiler/ti-CGT-CG-CG-f33x-pref="offence_sp_sp_sp_ps_reflect=-c_ps_ps_ps_reflect_ps_ps_ps_ref="-reflect_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_reflect_ps_ps_ps_ref="-reflect_ps_ps_ps_ps_ps_ref="-ref="-reflect_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ps_ 16.9  
'完成的建筑:../controller_Flash2833x_API.c'
''
'构建目标:CONTROLLERCODE.OUT"
'调用:C2000连接器'
c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-C2000_S2000_warrs/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 16.92000 16.9 -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -O2 --opt_for _speed=2 --advancication:performancy=all -g --diag_warr_warr=225 --display_error_number --c_ fsp_l/crs/lip-crs/sp-rs/crs/lip-crs/ip-crs/lip-crs/sp-lip-lip-lip-crs/lip-crs/ip-crs/lip-crs/lip-lip-crs/ip-cm/ds/ip-lip-lip-lip-lip-lip-cm/ds_lip-lip-cm/ds/sp-lip-lip-lip-cm/dsp-lip-lip-lip-cm/ds/ip-lip_lip-lip-cm/crs/ip-cm/ds/ip-lip-lip-lip- 16.9 16.9 ROM_MODEL -o "CONTROLLERCODE.OUT""./CD_BackgroundLOPS.OBJ""./CD_LoadFuncs.OBJ""./CD_OnOffControlFunctions.PWM""../CD_Safty.OBJ""./CD_command.OBJ""./CD_LoadFunction.OBJ.".SP33x".33_D28x".PS_DE.33_DEX.33x".PS_DEP5.33_DE.OBJ_DE.21 ".21  
链接>
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Erase.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_ClearSector.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_CompactSector.obj></s>2.8335万
  ":无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_EraseSector.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Init.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_ClearLoop.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Internals.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Compact_Pulse.obj></s>2.8335万
  ":无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Delay.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_DisInt.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Utils.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Erase_Pulse.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Prog_Pulse.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Prog.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:内部缺少构建属性供应商部分TI
  "C:/src/ACPM/ACPM DSP
  代码/DSP2833x_common/lib/Flash28335_API_V210.lib<Flash28_Globals.obj>":2.8335万:
  无法确定兼容性
'完成构建目标:CONTROLLERCODE.OUT"
''

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUETE USER="Hainan Wang"]#1.6002万-D CONTROLLERCODE中缺少Build attribute vendor section TI  

    这意味着您链接的一个(或多个)库是使用旧版本的工具构建的。  旧版本的工具没有编码任何有关生成属性的信息。  此诊断程序抱怨由于缺少生成的属性信息,较新的工具无法执行某些兼容性检查。  在大多数情况下,可以忽略此警告。  

    如果您想了解有关此问题的更多信息,请参阅 此论坛主题

    谢谢,此致,

    -George