This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS200最小时钟速度,最大电缆长度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/576072/ccs-xds200-minimum-clock-speed-max-cable-length

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

 

您是否知道(Spectrum Digital) XDS200的最低JTAG时钟速度和最大电缆长度列表? 我觉得还有很多其他的变量,公差,边缘布局等,很难做到这一点。 我们有一位客户询问我们是否可以提供此信息。 他们希望了解50kHz 或更低的频率是否可以实现,以及最大电缆长度是多少。 我已经浏览过XDS200 wiki,XDS性能wiki和XDS目标连接wiki,没有什么是我看到的真正坚定的。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Performance_comparison

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Target_Connection_Guide

 

 

提前感谢您的意见。

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经验证,XDS200可在TCK设置为50 kHz的情况下运行。  您应该能够将速度设置得更低;目标配置不会验证输入。  它说下限为50 kHz,因为这是我们实际测试的最低值,但您可以尝试较低的值。

    我们不保持最大电缆长度规格,因为这在很大程度上取决于TCK速度和目标板负载。  即使TCK速度较慢,JTAG电缆也不应超过2英尺。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢爱德华!

    比利