This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万S:Build Clean问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/574022/ccs-tms320f28379s-problem-with-build-clean

部件号:TMS320F2.8379万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我拥有2个构建配置,一个用于闪存,另一个用于RAM,这是用于调试!
我现在检查了闪存和RAM之间的所有设置,它们几乎相同,除了优化,当然还有不同的cmd文件。
现在我可以使用闪存配置进行构建,但它不会从RAM配置开始。
错误消息为:
"构建期间出错。 在项目'VVK1'上运行生成器'CDT Builder '时出错。java.lang.NullPointerException"
在余割中,将出现:
****为项目VVK1创建配置F2833x_RAM的纯净构建****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake”-k clean
gmake:***没有规则使目标'干净'。
****构建已完成****
有什么想法吗?
BR Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralf:
    您使用的CCS确切版本是什么(我知道您使用的是CCSv6,但使用的是哪个CCSv6版本)?

    是否可以提供您的项目? 至少,仅提供项目元数据文件(.*project)就足够了。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki:

    很抱歉没有告知准确的CCS版本,它是6.1 的第3条!

    我附上了完整的项目!

    BR Ralf

    e2e.ti.com/.../092_2D00_0070.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ralf:
    感谢您提供完整的测试案例! 拥有完整的可重现测试案例来帮助我们调试问题非常有用。

    我能够在6.1 Tm3环境中重现该问题。 但是,当使用CCSv7和6.2 4.0进行尝试时,问题不存在。 很可能是已解决的已知问题。 我建议更新您的CCS版本

    请注意,当您尝试在6.2 中构建项目时,可能会遇到一个已知问题7.0。 您可能会收到有关XDAIS的一些构建错误。 如果发生这种情况,请使用Aarti在以下主题中描述的解决方法:
    e2e.ti.com/.../204.6257万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Soo

    我已将CCS更新到版本6.2 .........0,并且我收到了承诺的XDAIS错误。

    但是我安装了xDAIS版本7.24 .00.04 ,现在它已经开始工作了。

    谢谢!

    顺便说一下:

    我觉得安装xDAIS有点奇怪,因为下载的文件被压缩了两次,没有安装程序,只能解压缩任务。

    我解压缩文件系统并将其复制到C:\TI\文件夹中。 因为我在CCS更新窗口中未找到更新报价。

    尽管我关闭了CCS,但CCS未找到新工具。

    仅当我打开另一个工作区时,CCS才会识别新工具并完成安装过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf Koester 说:
    但我安装了xDAIS版本7.24 .00.04 ,现在它已经开始工作了。

    很好听。 您不必安装XDAIS,您可以从项目中删除依赖关系,因为它并不是真正需要的。 但安装XDAIS也能实现这一目的

    Ralf Koester 说:
    我发现安装xDAIS

    有点奇怪

    感谢您对安装问题的反馈。 我们将研究如何使这一过程变得更好。

    [报价用户="Ralf Koester"]

    尽管我关闭了CCS,但CCS未找到新工具。

    仅当我打开另一个工作区时,CCS才会识别新工具并完成安装过程。

    [/引述]


    可能是在使用旧工作区启动CCS时禁用了自动查找功能。 您始终可以通过以下按钮强制重新查找:

    谢谢

    KI