This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:什么CCS´s版本可与TMS320F2.8335万 (Delfino)配合使用?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/573629/ccs-what-ccs-s-version-work-with-tms320f28335-delfino

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

各位,

我´ve´re德州仪器(TI),因为我们测试了C2000器件,以用于米纳斯吉拉斯联邦大学(UFMG)的一些项目。

´ve部分TMS320F2.8335万 (Delfino)实验性´s套件。 什么版本的CCS适用于此套件? 我´ven´t CCS 7,但无法使用XDS USB仿真器与主板连接。 然后我决定:

1) ´使用CCS (6.0)且1.0.004万 CONNECT未运行。

2)在互联网上进行了一些搜索后,我找到了一个文档,其中包含一个解决方法(补丁),可解决Windows 10中CCS 6.0 中XDS连接的问题。 请参阅以下内容:

链接: http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Emulation_Software_Package

说明: 这是以前的6.0 .504.2 版本的修补程序发行版,它包含以下错误修复:  
修复了在Windows 10上启动调试会话时的CCS崩溃问题。 (这是我的´s)

 ´,我决定安装CCS 6.0 版本并应用XDS仿真软件路径版本6.0 .................504 (2017年1月26日),但XDS连接的测试未运行。

有人能给我一些提示吗? XDS与CCS7的连接是否存在相同的问题? 我可以使用哪个版本的CCS与TMS320F2.8335万 (Delfino)配合使用?

对不起,我的英语很差。

谢谢,此致,

Geraldo Pereira。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰拉尔多

    F2.8335万实验器套件应与所有这些版本的CCS一起使用。

    在Windows 10上存在一个问题,一些用户在尝试启动调试器时会看到崩溃。 但是,安装最新的TI仿真更新将解决该问题。

    您是否看到崩溃或只是连接失败? 什么是错误消息? 是否可以附加屏幕捕获?

    我有一个F2.8035万 controlCARD插入实验器套件集线站。 它与7.0 连接良好。 我连接了USB电缆,而不是5V电源。 我将红色开关设置为USB。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    感谢您的回答。 我´ven´t了CCS 7,但配置测试没有运行。 请参阅以下内容:

    1)我使用TMS320F2.8335万和“德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头”创建了新的“目标配置文件”。 请参阅配置文件:

    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
    <configuration XML_version="USB" id="Texas Instruments 1.2 100v1调试探头_0">
    <Instance XML_version="USB1" desc="Texas Instruments XDS100v1 1.2 Debug Prob_0" href="connections/TIXDS100usb_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS100v1 Probe Debug_0" xml="TIXDS100usb_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
    <connection XML_version="USB" id="Texas Instruments 1.2 100v1调试探头_0">
    <instance XML_version="drivers/tixds100c28x.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds100c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
    <platform XML_version="platform_0"> 1.2
    <instance XML_version="TMS320F2.8335万_0" 1.2 href="devices/F2.8335万.xml" id="TMS320F2.8335万_0" xml="F2.8335万.xml" xml="F2.8335万.xml" xmlpath="devices"/>
    </platform>

    </configuration>
    </configurations>

    当我单击"测试连接"时,我收到以下错误:

    [开始:德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\Geraldo \AppData\Local\TEXASI~1\
    cc\ccsv700\0\Brd达\testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库的构建日期为'EC 92016'。
    库的构建时间是'13:48:53'。
    库软件包版本为6.0 .504.1。
    库组件版本为35.35 .0.0。
    控制器不使用可编程FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
    控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

    扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
    控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
    从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
    该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的正时。
    控制器无法控制输入引脚上的正时。
    扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

    硬打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-150'(0xffffff6a)。
    标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。

    解释如下:
    期间使用的FTDI驱动程序功能之一
    配置返回无效状态或错误。

    [结束:Texas Instruments XDS100v1 USB调试探头_0]

    您对此有何看法?

    谢谢!

    格拉尔多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰拉尔多

    SC_ERR_FTDI_FAIL错误是一个奇怪的错误,但我们以前也曾看到过。 这是CCS能够与XDS100调试探测器上使用的FTDI芯片通信的问题。

    下面的链接中提供了一组说明,这些说明已解决了其他一些用户的问题。 您可以尝试一下吗?
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    ´我上个星期参加了一个课程,然后我无法检查此主题。  

    ´ve,我刚刚使用另一个Delfios´s工具包测试了我的项目 ,测试运行成功。 然后,我在IDE中导入了名为“Example_2833xLEDBlink”的示例项目,并单击了“调试”按钮。 n´t都运行良好,但TMS320´s电路板中的LED指示灯不闪烁。

    我必须怎么做? 是否必须使用"debug"选项? 请参阅下面的配置文件:

    <?xml version="tal" 1.0 encoding="utf-8" standale="no"?>
    <configurations XML_version="configurations" 1.2 id="configurations_0">
    <configuration XML_version="configuration_0" 1.2 id="configuration_0">
    <instance XML_version="USB" desc="Texas Instruments XDS100v1 1.2 调试探头" href="connections/TIXDS100usb_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS100v1调试探头" xml="TIXDS100usb_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
    <connection XML_version="USB" id="Texas Instruments 1.2 100v1调试探头">
    <instance XML_version="drivers/tixds100c28x.xml" 1.2 id="drivers" xml="tixds100c28x.xml" xmlpath="drivers"/>
    <platform XML_version="platform_0"> 1.2
    <Instance XML_version="TMS320F2.8335万" 1.2 desc="TMS320F2.8335万" href="devices/F2.8335万.xml" id="TMS320F2.8335万" xml="F2.8335万.xml" xmlpath="devices"/>
    </platform>

    </configuration>
    </configurations>

    谢谢!

    格拉尔多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰拉尔多

    您的配置文件看起来正常。 我将请一位C2000专家来找出LED不闪烁的原因。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格拉尔多

    本示例将为TMS320F2.8335万 eZdsp入门套件的GPIO而不是实验者套件进行设置。
    在主源中,如果您更换正在配置的GPIO (看起来有3个位置)并将其设置为GPIO31,则应看到LED闪烁。

    用于替换主源文件中的实例的代码:
    gpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0;
    gpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1;
    GpioDataRegs.GPATOGLE.bit.GPIO31 = 1;

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    更改源代码的行后,项目刚刚运行,LED闪烁。 谢谢你。

    我是´m´s的新技术,但我´ll研究文档以获得DSP方面的知识。

    ´d您的´s,我建议德州´s团队更新存储库中的在线示例,以便与CS2000设备配合使用。

    顺便说一句,我如何关闭此线程?

    谢谢,此致,

    格拉尔多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉尔多

    好极了。  要关闭该主题,您可以单击Chris的帖子下方的绿色验证答案按钮。

    谢谢Chris!

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢John和Chris。